04.04.2015 22:59 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Der Baustein Arithmet. Anweisung läßt sich gut zum Speichern von Analogwerten nutzen. Dazu muß im Baustein der Haken letzter Wert aktiviert sein. Im Anhang mal ein Beispiel aus früheren Themen! Vielleicht läßt es sich ja für deine Anwendung nutzen!? Bei Bedarf kann ich dir ja auch ein eingegrenztes Beispiel erstellen! DateianhangWertespeicher ab 0BA6 mit Stopuhr.zip (93 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.04.2015 07:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32933 Bewertung: (4072) |
Hier noch das Programm. Zur Bedienung: DateianhangStoppuhr_mit_Bestzeitspeicher_(ab_0BA6).zip (95 Downloads) |
05.04.2015 17:31 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung: (3) |
Danke für die Beispiele, werde Sie mir über Ostern mal anschauen. Frohe Ostern ! |
05.04.2015 17:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32933 Bewertung: (4072) |
Ebenso frohes Osterfest. |
06.04.2015 10:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal noch eine andere Lösung, welche ohne Speicherung auskommt. Hierfür habe ich zwei Stopuhren genutzt. Durch den Anlaufmerker wird beim ersten Start sichergestellt, das beide Uhren parallel gestartet und gestopt werden, um einen Anfangswert zu bekommen. Durch den Reset wird dann nur eine Uhr resetet und der Vergleichswert bleibt erhalten. Beim nächsten start wird nur die zuvor resetete Uhr gestartet. Ist der Wert nach dem Stop größer, wird diese Uhr resetet. Anderenfalls die zweite Uhr. Somit bleibt immer der kleinste Zeitwert erhalten. Um die Remanenzfunktion der Stopuhr nutzen zu können, muß die Anlauferfassung noch geändert werden. Ich arbeite dran, wenn ich mit Eiersuchen fertig bin! DateianhangStopuhrvergleich.zip (62 Downloads) |
Folgen Sie uns auf