15.07.2010 10:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge: 116 Bewertung: (13) |
Hallo eleu wie du schon richtig erkannt hast,musst die ANSI-C-Funktionen verwenden. Die sind Standardmäßig im WinCC-Skript-Editor bereits eingebunden. Folgende Funktionen zur Zeichenkettenbearbeitung stehen zur Verfügung. Da es um Single-Byte characters geht, solltest du jeweils die mit "str" beginndenen Funktionen nutzen. String ManipulationThese routines operate on null-terminated single-byte character, wide-character, and multibyte-character strings. Use the buffer-manipulation routines, described in Buffer Manipulation, to work with character arrays that do not end with a null character. String-Manipulation Routines
Ich hoffe, du findest was du suchst. Sonst melde dich nochmal bzgl Details. Grüße Guddat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2010 13:00 | |
Beiträge: 116 Bewertung: (13) |
Ach so anhängen am besten mit str(n)cat. Gruß Guddat |
16.07.2010 11:24 | |
Beiträge: 116 Bewertung: (13) |
Hallo Eleu gute Lösung ! Schönes WE Guddat |
Folgen Sie uns auf