Industry Online Support
Technical Forum
11.02.2008 11:31 | |
Beigetreten: 12.12.2007 Letzter Bes: 01.12.2023 Beiträge: 48 Bewertung: (11) |
Hallo Johannes, du solltest dein Picture Tree mal wieder übersetzen mit der Option Sammelanzeigen aktualisieren. Die Meldung erscheint eigentlich immer, wenn du ein Bild das im Picture Tree Manager eingebunden ist geändert wird. Möglicherweise hast du dann auch das Problem aus deinem vorhergehenden Thread gelöst. Gruß Leo |
15.02.2008 19:14 | |
Beigetreten: 03.10.2007 Letzter Bes: 10.02.2022 Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Also ich glaub ich hab heute den Picture Tree Manager uebersetzt, also eigentlich nur speichern mit allen Optionen. Konnte leider nicht so richtig ausmachen ob es geholfen hat, die Fehlermeldungen kommen in sehr unregelmässigen Abständen. Zudem brach danach erst der Kontakt zum Clienten ab und dann zum Server und die gesamte Anlage lief einige Minuten ohne die Möglichkeit ein zu greifen. Ich musste das Projekt deaktivieren und WinCC und Projekt schliessen und wieder hochfahren bis ich wieder Kontrolle hatte. Aber dies passiert leider fast jedesmal wenn ich ein Bild mit einem Tag veränder, nicht Lustig! gruss Johannes |
Folgen Sie uns auf