09.10.2008 22:36 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 957 Bewertung: (123) |
Hallo, dieses Mal hast Du ausnahmsweise nicht Recht, Tomcat. W#16#00B1 ist schon für das Auslesen der Diagnoseinformationen der CPU möglich, wobei ich bisher aber immer andere SZLs verwendet habe. Konkret habe ich nur 1 Idee, was die logische Basisadresse der CPU sein kann.Geh mal in dieHW Konfig undmach einen Doppelklick auf die DP-Schnittstelle der CPU. In der 2. Lasche(Adressen) stehteine Diagnoseadresse drin.Bei den DP-Slaves gibt es diese Lasche auch und wenn man was von diesen Slaves auslesen will, dann muss man diese Adresse angeben. Ich denke mal, dass die Adresse in den Einstellungen der DP-Schnittstelle die CPU spezifiziert, also die logische Basisadresse ist.(Was eigentlich sonst...?) Schau Dir auch mal diesen Link hier an: FAQ. Da geht es darum, dass im OB82 (Diagnose-OB) in den temporären Variablen die logische Adresse der Baugruppe eingetragen wird, die die Diagnose ausgelöst hat. Probier es doch mal aus, dass Du den OB82 in das Programm einfügst und dann z.B. die Pufferbatterie aus der CPU rausnimmst. Dann sollte eigentlich der OB82 aufgerufen werden und dort kannst Du die logische Basisadresseauslesen. Das müsste die selbe Adresse aus der DP-Schnittstelle sein. Der Wüstenräuber |
23.10.2008 21:33 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Tomcat, habe nur Single-CPUs. 300er und 400er. Gruß Thomas |
Zuletzt bearbeitet von: Thomas450 am: 23.10.2008 21:33 |
|
Folgen Sie uns auf