Industry Online Support
Technical Forum
12.10.2011 11:52 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Guten Tag, gibt es irgendwo ein offizieles Siemens Dokument wo ersichtlich ist wie genau die Taktmerker arbeiten für S7-300 und ET200? mfg winghaven |
31.10.2011 16:20 | |
Beigetreten: 21.02.2008 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (1) |
Hallo, Wenn es um Genauigkeit geht, spielt die Zykluszeit bei der Verarbeitung im OB1 eine wesentlich größere Rolle als die Taktmerkergenauigkeit. Bei einem Takt von 1 Sek und einer angenommenen Zykluszeit des OB1 von 50ms kann die Erfassung des Taktmerkers im OB1 zwischen 1,00 und 1,05 Sek variieren. Dies entspräche einer Genauigkeit von 5%. Taktmerker würde ich beispielsweise nur für Blinkanzeigen von Signalleuchten verwenden, ansonsten nicht Für kurze Zeiten würde ich, wie kshu schon geschrieben hat, einen Zeit-OB beispielsweise im 10ms Raster verwenden oder den SFC64 "timetick" und entsprechend zählen. Bei längeren Zeiträumen würde ich die Systemzeit auswerten. Hier habe ich noch einen FAQ dazu gefunden. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26118578 Gruß Thomas |
Wehr Rechschreibfähler findet darf Sieh behahlten |
|
Folgen Sie uns auf