11.08.2013 18:26 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Moin moin, Ich versuch mich an einer Tasterschaltung mit Komfortschalter,LOGO 0BA7 230RCE mit DM16 230R ich möchte diverse Tasterschaltungen über je eine Komfortschalter schalten und zusätzlich alle über einen Haupttaster ein bzw. ausschalten. Soweit hab ich es auch geschaft aber wenn eine oder auch mehrere Schaltungen aktiv sind und ich den Haupttaster betätige gehen die, die an sind aus und die wo aus sind, an. Das will ich aber so nicht, es sollen dann beim betätigen des Haupttaster alle Schaltungen an gehen,und zusätzlich solen auch einzelne Schaltungen Örtlich wieder auszuschalten sein. Ich hab schon einiges probiert, viel hier im Forum gelesen aber es nicht auf die Reihe gebracht,vieleicht kann mir mal jemand einen Lösungsansatz geben. Gruß shadowman6xx DateianhangTasterschalung 1.zip (152 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: shadowman6xx am: 11.08.2013 18:28Zuletzt bearbeitet von: shadowman6xx am: 11.08.2013 18:28Zuletzt bearbeitet von: shadowman6xx am: 11.08.2013 18:27 |
|
11.08.2013 19:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Das könnte dann so aussehen! Die steigende Flanke des Zentraltasters setzt ersteinmal alle Komfortschalter zurück. Bleibt der Taster länger als 0,2 s gedrückt wird das Minutenlicht aktiv und bei noch längere Drückdauer, wird Dauerlicht aktiv! DateianhangKomfortschalter mit Zentrale.zip (152 Downloads) |
11.08.2013 19:24 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Danke motmonti, nicht ganz Frauenoptimal aber immer noch besser als meine Schaltung. Gruß |
Folgen Sie uns auf