28.11.2017 16:09 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe vor mit den Analogeingängen I7 und i8 über einen PT100 mit https://www.ebay.de/itm/Kunststoff-PT100-Temperatur-Messumformer-0-100C-Ausgang-0-10V-DC/252213746686?hash=item3ab91c5bfe:g:Y4UAAOSw-3FZEt9M eine Messstation aufzubauen, um Temperatur mit zu loggen und dann in Exel in einer Tabelle später auszudrucken. Habe mit den Log Bausteinen bisher nicht gearbeitet und auch die Hilfe ... hilft nicht wirklich. Hat jemand schon etwas ähnliches realisiert ? |
Zuletzt bearbeitet von: Alexgbs am: 28.11.2017 16:19:26 |
|
28.11.2017 16:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 32974 Bewertung: (4076)
|
Schau mal in die angehangene PDF-Datei. Da steht einiges dazu drin. Wenn du dann noch Fragen hast, kannst du sie ja dann stellen.
DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2014_06 Data Log Seiten 253-254.pdf (25 Downloads) |
28.11.2017 18:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 32974 Bewertung: (4076)
|
Hier habe ich dir mal eine Beispiel erstellt. Bei der jetztigen Einstellung erfolgt alle 10s ein Log-Eintrag. DateianhangData_Log_(0BA8.Stabdard).zip (40 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.11.2017 19:28 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Danke, ich werde es später mal aufspielen =) |
28.11.2017 19:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 32974 Bewertung: (4076)
|
Wenn du es direkt aufspielen willst.... Da habe ich die Datei an deinen Sensor angepasst. PS: und daran denken: Es wird der Rohwert ohne Kommastelle geloggt. Sprich, wenn du eine Nachkommastelle für die Anzeige eingerichtet hast, dann wird zwar im LOGO! Display z.B. 23,1 °C angezeigt, geloggt wird aber der Wert 231. Das bedeutet, die muss die Werte aus der CSV-Datei nach dem Importieren in Excel nacharbeiten. DateianhangData_Log_(0BA8.Standard).zip (24 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 28.11.2017 19:46:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf