15.11.2015 14:31 | |
Beigetreten: 09.11.2015 Letzter Bes: 07.01.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Vernetzung meiner Logo7 und Logo8. Bis jetzt habe ich durch die Suche hier im Forum viele Antworten auf meine Fragen gefunden. Nun komme ich irgendwie nicht weiter. Ich möchte eine Temperatur die ich mit der Logo 7 messe, auf einer Logo8 Anzeigen lassen. Ein Beispiel wie man Analoge Daten versendet und empfängt habe ich schon gefunden nur bekomme ich das mit der Program-Simulation nicht zum laufen. IA1 auf Logo Garage Logo7 sendet NAI1 auf Logo8 empfängt. Das funst jedoch nicht. ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangMein Netzwerk inter.zip (84 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 16.11.2015 09:36:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.11.2015 14:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Was sollen wir denn mit einem leeren Netzwerkprojekt anfangen? |
15.11.2015 15:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Ich habe dir mal ein Beispielprojekt und ein Bildschirmvideo als Erklärung angefertigt.
DateianhangTest.zip (117 Downloads) |
Folgen Sie uns auf