06.12.2018 19:02 | |
Beigetreten: 28.11.2018 Letzter Bes: 13.03.2023 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Guten Tag liebe Community, mein Projekt ist zu 99,9 Prozent fertig ABER ein Punkt tut noch nicht vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ich habe das LWE und das LOGO Programm mal angehängt. Es tut wie gesagt alles nur die Temperatur wird nicht richtig angezeigt. Ich habe ein PT 100 am Analogen Eingang 8 Angeschlossen also AI2, Dieser PT 100 sitzt an einem Messwertumformer und gibt mir 0-10 Volt auf 0-100 Grad (super einfach) die richtige Spannung liegt an (gemessen) nur leider wird der Wert in der LWE nicht richtig Angezeigt. Habe es über die VM Zuordnung versucht und über den I Eingang, was mach ich den falsch.
------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhangwp.zip (36 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07.12.2018 07:50:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.12.2018 19:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29526 Bewertung:
|
Na dann gib ich dir mal die fehlenden 0,1 %. Im Anhang mal das korrigierte LWE-Projekt. Am LOGO!-Programm brauchst du nicht ändern, da du ja den Ax-Wert des Schwellwertschalters in den VM-Bereich (VW324) gebracht hast. Im LWE muss dann nur für den Analogwert folgendes eingestellt werden: - Variablenname: Privates Tag Dateianhangwp_V2.zip (35 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 06.12.2018 19:39:23 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.12.2018 20:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29526 Bewertung:
|
Merker ja, offene Klemmen nicht. |
06.12.2018 20:44 | |
Beigetreten: 28.11.2018 Letzter Bes: 13.03.2023 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Und wie? |
Folgen Sie uns auf