26.01.2020 20:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.09.2023 Beiträge: 30892 Bewertung:
|
Hallo Tha_Master, zuerst einmal willkommen im Forum. Da du keine Angaben zu Hysteresen gemacht hast, habe ich dir erst einmal ein Beispiel erstellt, welches genau bei den angegebenen Werten schaltet. DateianhangSollwert_0BA8.Standard.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.01.2020 20:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 28.09.2023 Beiträge: 1878 Bewertung:
|
Hallo Tha_Master, Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum. Man kann nach Deiner Beschreibung den Bereich über 10°C und unter 5°C vom Sollwert auch mit Schwellwertschalter umsetzen. mfG DateianhangSollwert V01.zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.01.2020 21:50 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Ich gelobe Besserung |
Folgen Sie uns auf