22.01.2016 23:14 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Es gibt zwei Modis; AUTO und MANUELL. Im Modus MANUELL sollen lediglich bei LICHT, REGEN und SONNE der aktuelle Zustand angezeigt werden. Im Modus AUTO wird es schon etwas komplizierter: LICHT (erledigt): Ist die Sonne bereits aufgegangen (B007) soll hier der Untergang der Sonne angezeigt werden. Ist die Sonne bereits untergegangen, der Aufgang der Sonne. REGEN: Ist der Zufallsgenerator (B034) bereits durch die Wochenschaltuhr (B033) aktiviert worden, soll hier die verbleibende maximale Einschaltverzögerung angezeigt werden. Ist der Zufallsgenerator aktiviert worden, soll dann die Restzeit der Einschaltverzögerung (B036) angezeigt werden. Andernfalls soll eben der Zustand des Ausgangs REGEN angezeigt werden. SONNE: Wenn die Einschaltverzögerung (B038) aktiv ist, soll hier die Restzeit angezeigt werden. Andernfalls nur der Zustand des Ausgangs SONNE. Ich versuche schon seit Tagen dies vernünftig umzusetzen, aber scheitere daran. Ein weiteres Problem ist, dass die Zustände in der Simulation angezeigt werden, auf der Logo!8 fehlen teilweise Zustände... DateianhangTERRA-Control.zip (141 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: TerraLogo8 am: 22.01.2016 23:36:42Zuletzt bearbeitet von: TerraLogo8 am: 22.01.2016 23:37:52 |
|
23.01.2016 10:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo TerraLogo8! Im Anhang mal ein Beispiel wie sich die Info SA und SU mit wechselnder Anzeige und Ausgabe der Zeit in nur einem meldetext realisieren läßt! Dazu kann allerdings nicht die Ausgabefunktion der Astrouhr direkt genutzt werden, sondern man muß die Zeit für SA und SU in den VM-Bereich legen und von dort über Analogarithmetik wieder in hh,mm umrechnen. Dann ist es möglich über einen Analog-Mux und die I/O Ausgabe der Logo die Anzeige in einem Meldetextfenster zu realisieren. Die Anzeige für Regen usw. sollte sich ähnlich realisieren lassen, aber dazu hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. Falls gewünscht, kann ich das gern versuchen! Ob einem der Blockaufwand wert ist, oder man doch über umschaltbare Meldetexte geht, muß jeder für sich entscheiden! Der I1 dient nur der Simulation! DateianhangSonnenAG UG.zip (141 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 23.01.2016 10:33:48 |
|
23.01.2016 11:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205) |
Habe mal noch ein bisschen rumgespielt. Im Meldetext dann den AQ des MUX einmal mit Zeitskala, einmal als Rohwert aus dem MUX. In der Simulation sieht es mit der Zeitskala wunderbar aus. DateianhangSonne.zip (129 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.01.2016 12:10 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die große Mühe Ich werde es mir einmal anschauen. |
23.01.2016 20:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205) |
Ich habe für die Wandlung von der Sonnenaufgangszeit und Sonnenuntergangszeit UDFs programmiert. Beim Auspobieren bitte beachten: Die UDFs müssen in das Verzeichnis der UDF-Bibliothek abgelegt werden. DateianhangSonnenaufgang_und_Sonnenuntergang_gewandelt_update.zip (140 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 24.01.2016 11:01:15Fehlerhaften Anhang ausgetauscht. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf