23.03.2020 11:33 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051)
|
hi zusammen, ein Topologie ist nur dann notwendig, wenn du Funktionen nutzt, die sie auch tatsächlich benötigt, wie z.B. Gerätetausch ohne Wechselmedium, Redundanz oder IRT. Über die Topologie werden dann der CPU die Nachbarschaftsbeziehungen der Teilnehmer offengelegt. Dann müssen auch Port für Port so verkabelt werden, wie sie projektiert sind. Das geschieht über das LLDP(LinkLayerDiscoveryProtocoll) Wenn nur Profinet RT verwendet wird, und das ist der Großteil der Anlagen, ist die Topologie eher hinderlich, da der Zwang besteht einen bestimmten Port zu nehmen statt einfach irgendeinen. Wenn dann ein Port nicht passt meckert die CPU, obwohl ja sonst alles passt und die Anlage auch läuft. Ich projektiere die Topologie nur, wenn ich dafür auch eine Anwendung habe. Hoffe das hilft euch, Grüße,
|
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf