04.01.2021 20:28 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 2696 Bewertung: (436) |
Hallo, für ein "Upgrade" des Produktes (nicht der Version) wird ein Powerpack benötigt. Also in Deinem Fall beispielsweise ein SIMATIC WinCC Comfort Powerpack WinCC Basic-> WinCC Comfort. Dies wäre als 6AV2101-2AA06-0BD5 (USB-Stick) oder 6AV2101-2AA06-0BJ5 (als Download) erhältlich. Voraussetzung ist, dass eine Floating Lizenz für SIMATIC WinCC Basic vorhanden ist. Vor einer Bestellung solltest Du die Kompatibilität der vorhandenen Lizenz mit der zu bestellenden Lizenz nochmals vom Siemens-Vertrieb prüfen lassen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.01.2021 09:02 | |
Beigetreten: 21.12.2020 Letzter Bes: 06.03.2021 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Danke! Leider habe ich noch keinen Mall Zugang. Könnten Sie mir den Preis mal bitte schreiben? |
05.01.2021 18:48 | |
Beigetreten: 21.12.2020 Letzter Bes: 06.03.2021 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Dann wäre es ja deutlich billiger, wenn ich diese Lizenz kaufe. https://www.automation24.de/siemens-simatic-wincc-comfort-v16-upgrade-6av2101-3aa06-0ae5?previewPriceListId=1&gclid=CjwKCAiAudD_BRBXEiwAudakX2RzmIACUWmioJC8nb0SNkSTa75GQXZ-dHcUcQ6XmOe_QcUQXx2gXxoCfxAQAvD_BwE |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8624946 am: 01/05/2021 18:48:37 |
|
05.01.2021 19:49 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 2696 Bewertung: (436) |
Hallo, bei der 6AV2101-3AA06-0AE5 handelt es sich um eine Upgrade-Lizenz. Diese dient zum Upgrade einer älteren vorhandenen Lizenz von SIMATIC WinCC Comfort auf die Version V16. Das bedeutet, hierfür wird eine Lizenz SIMATIC WinCC Comfort für eine der Versionen von V11 bis V15 benötigt. Eine Lizenz für SIMATIC WinCC Basic kann damit nicht hochgerüstet werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.01.2021 13:50 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 7954 Bewertung: (162) |
Hallo rlw, da in der Industry Mall Preise nicht öffentlich zugänglich und die End-Preise für Produkte meistens individuell sind, wurden die Preisangaben entfernt. Dadurch soll "Fehlinformation" und resultierender Unmut bei den Lesern vermieden werden. |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf