24.09.2012 11:10 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Hallo CPU-Mann wenn Du den PN port der CPU benutzt, dann wird die TCP (oder UDP oder ISO-on-TCP) Verbindung programmatisch uebers S7 Program hergestellt und gehandhabt (das grafische Vernetzen und verbindungserstellen ueber NetPro oder im TIA Portalentfaellt). Fuers "klassische" Step 7 gibt's dazu einen Wizard und FAQ Beispiel, fuers TIA Portal Step 7 scheint der Wizard noch in Arbeit zu sein unddas Handbuch ist wohl die beste Hilfe. |
Cheers |
|
24.09.2012 11:32 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322)
|
Hallo CPU-Mann, falls du auch STEP7 V5 hast, kannst du ja dort mit dem Wizard einen DB erstellen und dann nach STEP7 V11 migrieren. Gruß, Kaulquappe |
24.09.2012 14:37 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Kaulquappe, ich will die SPS als TCP-Server betreiben |
24.09.2012 15:21 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322)
|
Du musst nur noch die Portnummer anpassen, im Moment ist lokaler Port 2000 eingestellt. Gruß, Kaulquappe |
Folgen Sie uns auf