17.06.2014 12:57 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 292 Bewertung: (13) |
Hallo zusammen, die Bausteinnummern von schreibgeschützten Siemens-Bibliothek-Bausteinen (z.B. TCON, TRCV, TSEND), die migriert worden sind, lassen sich nicht ändern. Auch das Kopieren der Systembausteine von einem Projekt zum anderen funktioniert nicht (siehe Anhang). Gibt es da Abhilfe? FG norghe Dateianhangsystembausteine.zip (225 Downloads) |
18.06.2014 15:44 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, führen Sie vor der Migration in STEP 7 V5.5 die Bausteinkonsistenzprüfung durch. Dort den Menübefehl "Alles Übersetzen" ausführen. Nach der Migration in STEP 7 (TIA Portal) müssen Sie das Programm übersetzen. Versuchen Sie es nach der fehlerfreien Übersetzung noch einmal. Welche Version von STEP 7 (TIA Portal) haben Sie installiert? V13? Ich empfehle Ihnen zunächst das Update 2 zu STEP 7 (TIA Portal) V13 zu installieren. Anbei das Link zu dem Download: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/90466591 Mit freundlichem Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.06.2015 14:50 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Hallo norghe,
haben Sie eine Lösung gefunden? Gruß G. Teplitzky |
Folgen Sie uns auf