29.12.2009 14:05 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Oh weh... Arbeite am besten erstmal folgenden Link durch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18660846 |
29.12.2009 15:12 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo IBN_Service, ich habe mich wohl getäuscht und habe auch einen FAQ gefunden der meine Aussage widerlegt: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23992560, Mal ne persönliche Frage: Klärst Du Deine Kunden eigentlich in der gleichen Art und Weise auf wie Du hier die Postings beantwortest ? Wenn ja, würd ich das ändern. Wär besser für`s Geschäft. Nur mal so als Tipp. Gruß Eleu |
30.12.2009 10:37 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo, um die bisherige Diskussion fachlich nochmals zusammen zu fassen: JA, du kannst In WinCCflexible Timerwerte einstellen. Siehe hierzu auch folgende Links: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18660846 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23992560 In deinem Fall scheint es mir sinnvoll, die Werte der einzustellenden Timer über ein Datenwort auf deiner Visu einstellbar zu machen, wie in diesen Links beschrieben. Von Eleu kam ein Tip, mit Variablenaddition im OB32 zu arbeiten. Das ist natürlich auch möglich, hat aber einige Nachteile: - das SPS Programm muss umgeschrieben werden. An jeder Stelle, an der ein einzustellender S5-Timer programmiert ist, müsste das neue Konstrukt implementiert werden. Macht meiner Meinung nach wenig Sinn, wenn es ganz einfach mit einem Eingabefeld in der Visu geht. - Eleu schlägt einen 1 Sekunden Takt vor. Wenn ich 6 Sekunden mit einer Granularität von 1 Sekunde timern will, habe ich im schlimmsten Fall ca. 20% Ungenauigkeit. Bei kürzeren Zeiten wird es noch ungenauer. Das ist für die wenigsten Anwendungen noch akzeptabel. Als Faustregel sollte die Inkrementationszeit max. ein zehntel der kleinsten zu stoppenden Zeit sein. - Der OB32 ist nicht überall verfügbar. Der vorgeschlagene OB32 ist bei weitem nicht in jeder CPU projektierbar. So haben z.B. die weit verbreiteten "kleinen" 300er CPU (313,314,315 usw...) nur einen einzigen Weckalarm, den OB35. Die Defaulteinstellung hierbei ist nicht 1s sondern 100ms. Will man diesen OB einsetzen, so muss die Ausführungszeit beachtet werden. Wird der OB bereits für andere Funktionen benötigt, so darf meist die schon eingestellte Ausführungszeit nicht mehr nach belieben verändert werden. Viele Grüße und guten Rutsch ins 2010, Jürgen Müller IBN-Service. |
Folgen Sie uns auf