19.07.2017 12:41 | |
Beigetreten: 05.09.2013 Letzter Bes: 11.01.2024 Beiträge: 170 Bewertung:
|
Servus Scott, wenn die so komisch booten, kannst die eigentlich nur wieder austauschen (lassen). Ich würde in dem Fall ggfs deinen vertriebspartner befragen und im Zweifelsfall eine Sonderuntersuchung haben wollen. So wie Du schreibst tritt das ja wohl nicht das erste Mal in dieser Anlage auf. Vielleicht ergibt ja eine Untersuchung näheres. Mit welcher Version TIA sind die eigentlich bespielt? Weil ich in V13 Sp1 Update9 beim Durchlesen der Readme zu dem was getan wurde, was zur Speicheroptimierung/-verwaltung gelesen hab. Mir sagt dass das ggfs vorher was mit dem Speicher nicht schick war. Vielleicht ist genau der bei dir kaput und daher booten die Geräte irgendwann nimmer. zum Nachlesen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109311724 Grüße Aranel |
"Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv?" - Albert Einstein |
|
Folgen Sie uns auf