20.05.2018 15:02 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (9) |
Wie soll das Licht denn eingeschaltet werden? |
20.05.2018 15:28 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Dafür gibt es eigentlich den Baustein Komfortschalter! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.05.2018 16:09 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Ja Genau die Schaltung aus der Steinzeit, es wird das Treppenlicht geschaltet. lg. Josef |
20.05.2018 16:49 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ist kein großer Akt, im Anhang ein Vorschlag für eine Treppenlichtschaltung für die 0BA0. Es muss allerdings ein Ausgang zur Rückkopplung geopfert werden, der dann nicht mehr für andere Zwecke zur Verfügung steht.
DateianhangTreppenlicht 0BA0.zip (59 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.05.2018 18:41 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (9) |
ist es wirklich eine 0BA0 oder eine 08-0BA0? das ist ein riesen Unterschied |
21.05.2018 17:49 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Herzlichen Dank für das Programm für die Siemens Logo. Dankeschön. |
Folgen Sie uns auf