08.02.2019 12:13 | |
Beigetreten: 08.03.2016 Letzter Bes: 14.02.2023 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Hallo liebe Logo!Community, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine UDF welche im Programm nicht verwendet werden kann weil diese ausgegraut ist. Begründung im Infofenster: UDF[BCD] enthält Blöcke ohne Anschlüsse. Also bin ich in den UDF und habe gesucht. Wenn ich mit F2 "Logo! Bestimmen" ausführe, steht auch ganz unten: Blöcke ohne Verbindung zu einem Ausgang: Und dann steht da nichts drunter. Ich habe dann auch alle Blöcke mit "Gehe zu Block..." manuell kontrolliert. Ich hab euch die UDF mal Angehängt [snip] Danke schonmal DateianhangBCD.zip (44 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08.02.2019 14:13:59Link entfernt, da Datei als Anhang verfügbar ist. |
|
08.02.2019 14:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33815 Bewertung: (4201)
|
Ist auch nur im UDF-Diagramm so. Beim normalen Diagramm geht es auch ohne Probleme. |
Folgen Sie uns auf