21.09.2020 10:44 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich bin recht neu was die Software LOGO angeht. Durch mehrere Probleme bin ich auf dieses Forum gestossen und habe auch mehrfach hierdurch meine Probleme Lösen können. Bei dem hier leider nicht. Wenn ich den UDF Simuliere und den Eingang I6 Aktiviere soll der Ausgang Q1 leuchten. Macht es in der Simulation ohne Probleme. Sobald ich es Drauflade und mit Taster ( nicht Schaltern ) probiere kommt kein Ausgang Q1. Kann mir jemand Helfen was das Problem sein könnte. Vielen dank schonmal. DateianhangHydac_Logo.zip (83 Downloads) |
21.09.2020 11:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205)
|
Lade mal deine UDF. Man muss schon das UDF haben, um deinen Fehler zu finden. |
21.09.2020 11:09 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Oh Sorry, ja das wäre tatsächlich besser. Anbei das UDF. DateianhangSchaltplan2.zip (68 Downloads) |
21.09.2020 11:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205)
|
Die UDFs mögen es nicht, wenn einfache OR, AND, NAND etc., welche direkt mit einem Eingang der UDF verbunden, nicht komplett beschaltet werden. Schau dir mal meine Änderung im Anhang an und probiere sie aus. DateianhangSchaltplan2_V2.zip (70 Downloads) |
21.09.2020 19:58 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 2264 Bewertung: (99) |
Hallo Anfritzer, Nach meiner Erfahrung verhalten sich nicht belegte Eingänge eines UDF, die mit einer (N)AND-Verknüpfung verbunden sind, als wäre ein Merker davor geschaltet (siehe Beispiel). Daher sollten, wie ixo65 schon beschrieben hat, nicht genutzte Eingänge mit einem HI- oder LO-Signal (je nach Aufgabenstellung) belegt werden. mfG Ella_68 DateianhangSchaltplan1.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.09.2020 11:02 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank euch für die Hilfe. Es lag an meinem (n)and. einen Eingang habe ich nicht korrekt angeschlossen. Ich habe die Schaltung erneut gemacht und nun geht es auch. SO sieht SIe nun aus und Funktioniert auch wie gewollt. :) DateianhangudfLi.zip (57 Downloads) |
Folgen Sie uns auf