15.05.2023 07:38 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 14181 Bewertung: (1774)
|
Hallo sevelm1 prinzipiell kann man mittels Bereichszeiger arbeiten, ist bei der Uhrzeityanchronisation aber nicht die präferierte Methode mittlerweile. Wenn du damit arbietest muss mal wissen, dass hier immer die lokalzeit des Panels gesetzt wird. Wenn du also im DB einen Zeitstempel übergibst muss das die lokalzeit sein, nicht die Sytemzeit. Die Meldeanzeige wird dir immer die Lokalzeitstempel anzeigen, während in den Archivdateien UTC steht (nicht verwirren lassen). Die Runtime rechnet dann nach den Lokalzeiteinstellungen die Lokalzeit auf. Ich würde aber vorschlagen beim Comfort Panel lieber mit der Simatic Methode über den Kommunikationskanal zu arbeiten und über das Beispiel zur automatischen Sommer Winterzeit Umschaltung. das wäre wohl gerde die sauberste Lösung: Uhrzeitsynchronisation zwischen einem HMI Bediengerät und einer SIMATIC SPS Wie realisieren Sie eine automatische Umschaltung zwischen Sommer- und Winterzeit mit SIMATIC HMI Comfort Panels undTIAPortal? Ansonsten wenn du per NTP arbeitest, dann muss auch die Sommer Winterzeitumschaltung über die SPS laufen wie im FAQ, aber der NTP Server kann direkt im Panel in den Settings eingestellt werden. Ich hoffe das hilft weiter Viele Grüße Daniel |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf