08.04.2023 22:08 | |
Beigetreten: 12.12.2014 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 49 Bewertung: (6) |
Bei der Uhrzeitsynchronisation von HMI Panels per Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC" in den Kommunikationstreibern S7-200, S7-300/400 gibt es die Beschränkung auf max bis 31.12.2029. Am 2030 funktioniert diese Uhrzeitsynchronisation nicht mehr. (lt.Handbuchbesteht die Beschränkung auch in TIA V18) 2029 ist nicht mehr so weit hin... In welcher TIA Version wird es eine Lösung des Problems geben? Ab wann kann man eine HMI Projektierung realisieren, die länger als bis 2029 funktioniert? Was plant Siemens für bestehende Anlagen mit HMI Panels, die nicht mehr vom aktuellen TIA oder WinCC flexible unterstützt werden? Wird es angepasste Firmware/OS-Images geben, wo die Beschränkung auf 2029 aufgehoben ist? Falls diese künstliche Begrenzung auf 2029 einen zwingenden Grund hat und nicht beseitigt oder auf 2079/2089 hinausgeschoben werden kann, dann wäre auch eine Lösung denkbar, die ab 2030 das Datum im Bereichszeiger ignoriert und nur die Uhrzeit und nicht das Datum synchronisiert (das reicht ja normalerweise)? Oder müssen wir uns Lösungen abseits von Siemens suchen? Und wann wird die völlig unsinnige Einschränkung wieder abgeschafft, daß die Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC" und "Datum/Uhrzeit" nicht gleichzeitig verwendet werden dürfen? |
Zuletzt bearbeitet von: PN/DP am: 04/08/2023 22:14:01Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/09/2023 08:20:01Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf