01.05.2018 08:38 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Das Programm ist sicherlich nicht geheim. Hier als Zip angefügt. Corinne DateianhangKompressorumschaltung.zip (70 Downloads) |
01.05.2018 08:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33827 Bewertung: (4203)
|
Das ist das Ursprungsprogramm und nicht das von dir veränderte, oder? Und wenn die Erstversion von dir das veränderte Programm ist, dann hast du ja noch nicht einmal die Kommentare abgeändert.... Egal. Hier mal ein Vorschlag, wie der Fehler unterbunden werden kann. Nach einem Erststart der LOGO! nach der Programmübertragung wird im zweiten Zyklus das Selbsthalterelais B011 gesetzt. Da es negiert abgefragt wird, wird im ersten Zyklus das 1-Signal ins Schieberegister geschoben. DateianhangBaeder-AG_Pumpen_20180430_mit_Meldetext_V2.zip (71 Downloads) |
01.05.2018 11:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33827 Bewertung: (4203)
|
Hallo Corinne71, hier noch ein anderer Vorschlag mit einem Stromstoßrelais. Edit: DateianhangZeitabhaengige_Umschaltung_zweier_Pumpen_FS4.zip (103 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01.05.2018 11:37:03 |
|
01.05.2018 12:42 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Parallel zu Ixo65 hatte ich da auch was probiert und häng das einfach mal an. Zumindest ist jetzt Lösungspotenzial für den Kunden vorhanden. Und die Beispiele zeigen wie immer, dass mehrere Wege zum Ziel führen können. M.f.G. Scorp DateianhangUmschaltung.zip (78 Downloads) |
01.05.2018 15:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33827 Bewertung: (4203)
|
Danke, aber zu viel der Ehre. Hier ein paar Links: LOGO! Einfach. Genial. Einfach mehr. Tipps und Tricks (Video) |
Folgen Sie uns auf