30.07.2018 14:24 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Nach erfolgreichem Firmwareupdate des CMR2040 (V1.x > V2.1.5) kann nur noch in Ausnahmefällen mit dem CMR per SMS kommuniziert werden. Es werden keine Antwort-SMS versandt, auch Reaktionen auf die Befehle MONITOR? und DIAG? bleiben aus. Nach Neustart werden teilweise Antworten versandt, aber keinesfalls regelmäßig. Betrieben wird das CMR mit einer Prepaidkarte von Medion Mobile (O2). Guthaben, Aktivitätszeitfenster, PIN sind überprüft und können als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Ist dieser Fehler bekannt oder woanders aufgetreten? Gibt es eine Lösung? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.07.2018 15:06:39Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.08.2018 20:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32890 Bewertung: (4066)
|
Hallo Henk1972, Danke für die Rückmeldung. |
Folgen Sie uns auf