21.02.2017 09:45 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
Logo 6ED1052-1MD00-0BA8 (Software 01.08.03) macht in unregelmässigen (nach ca. halben Tagen) Abständen einen (ungewollten) Reset: Das Programm ist auch durch 24V aus/ein nicht mehr neu zu starten.
Danke für Hilfe! |
21.02.2017 11:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33801 Bewertung: (4199)
|
zu 1.) Siemens fragen. zu 2.) Siemens fragen. zu 3.) Man kann zwischen Operator- und Admin-Modus hin- und herschalten. Im Operator-Modus steht dir nur eine eingeschränktes Systemmenü zur Verfügung. Zum Umschalten in den Admin-Modus benötigst du das Passwort, ist im Auslieferungszustand "LOGO". Edit: Du hast doch noch Gewährleistung auf die LOGO!. Reklamieren und hier im Forum einen Support-Request starten. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 21.02.2017 11:50:36 |
|
21.02.2017 16:31 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
Danke Leider war's doch eine alte Logo8. Aber beim Austausch mit einer neuen gibt's ein neues Problem! |
Folgen Sie uns auf