23.09.2019 17:59 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Dankeschön hat super funktioniert war wohl wirklich p1310 zu niedrig eingestellt! Wie ich sehe kennst du dich gut mit dem V20 aus. Hätte noch eine kurze Frage: Kann der max. Motorstrom bzw. die max. Leistung im FU eingestellt werden? Sprich: Strombegrenzung - Leistungsbegrenzung mit Abschaltung des FU´s? Finde in der Betriebsanleitung nichts. Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 09/24/2019 07:39:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf