21.07.2015 20:30 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Moin Moin Leute. Ich habe folgendes Problem mit ISWvis: Ich bekomme eine normale wlan verbindung mit der LOGO 8 und ISWvis hin und kann alles steuern aber die Verbindung über vpn klappt nicht wirklich. Ich habe eine Verbindung über LOGOSoft angelegt so wie es in Dokumentation beschrieben ist gemacht. Aber wenn ich versuche über FortiClient mich zu verbinden scheiterts und ich erreiche die LOGO nicht ISWvis. Vielleicht hat das hier ja jemand erfolgreich geschafft und könnte mir tipps geben. Vielen Dank und schöne Grüße
|
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.07.2015 09:21:25Neue Überschrift nach splitten |
|
21.07.2015 20:38 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Als wenn ich den nicht gelesen hätte.... |
21.07.2015 20:55 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Portfreigabe habe ich schon vorher gemacht. Ich versuchs einfach weiter, vielleicht klappt es ja irgendwann |
22.07.2015 09:23 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung:
|
Geschlossen, da Frage doppelt veröffentlicht wurde. Die zweite Frage mit der Überschrift Wie stelle ich eine Verbindung zwischen ISWVis und der Logo 0BA8 her? ist in der Konferenz Logikmodul LOGO! zu finden. Grüße |
Folgen Sie uns auf