01.06.2024 04:31 | |
Beigetreten: 20.11.2022 Letzter Bes: 22.06.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ich möchte den Zugriff von einer 1212C (6ES7 212-1HE40-0XB0, Firmware 4.6) auf einen SQL Express Server realisieren. Dafür habe ich die Bibliothek nutzen wollen: 109779336_LSQL_LIBRARY_V31.zip (1,3 MB) (siemens.com) Vorgegangen bin ich entsprechend der Anleitung: Dokumentation (2,8 MB) (siemens.com) Beim Übersetzen erhalte ich jetzt folgende Fehlermeldungen: LSql_Microsoft (FB4) 144,Der Zugriff auf einem optimierten Speicherbereich ist an dieser Stelle nicht zugelassen. 343,Der Zugriff auf einem optimierten Speicherbereich ist an dieser Stelle nicht zugelassen. 562,Der Zugriff auf einem optimierten Speicherbereich ist an dieser Stelle nicht zugelassen. Markiert wird z.b. folgende Stelle im Code ->> '#statPreLoginData': #FB_STATE_PRELOGIN: REGION prelogin //copy data from data to cache #statStatusPreLoginIntToWord := INT_TO_WORD(Serialize(SRC_VARIABLE := #statPreLoginData, DEST_ARRAY => #statPreLoginCache, POS := #tempPos)); Nebenbei: Beim Übersetzen des angebotenen Beispielprojekts (Austausch der 1500er gegen meine 1200er) erhalte ich die gleichen Meldungen. Der SQL Server ist korrekt konfiguriert und der Zugriff mit den definierten Zugangsdaten auf die PLC_SQLDB ist mit HeidiSQL problemlos möglich. Was könnte die Ursache für diese Meldung sein? Danke. |
03.06.2024 08:42 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8192 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Realisierung des Zugriffs von einer 1212C auf einen SQL Express Server wurde in der Konferenz Kommunikation / Netzwerke veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf