29.08.2024 15:00 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 3396 Bewertung: (530)
|
Hallo Lowe21X, nach Deinen Angaben hast Du ein WinCC Unified Basic Panel, das an eine S7-1500 SPS angeschlossen ist. Kann das Panel eine Verbindung zur SPS aufbauen? Wenn ich Dich richtig verstehe, versuchst Du im TIA Portal eine Online-Verbindung zum Panel aufzubauen. Das macht keinen Sinn, Du bekommst keine brauchbaren Daten. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob das überhaupt möglich ist. Du solltest also lieber versuchen, die Ursache für ein mögliches Verbindungsproblem zwischen Panel und SPS zu finden. Ein häufiger Fehler ist ein Zeitunterschied zwischen SPS und Panel. Wenn diese zu groß ist, wird die sichere Verbindung abgelehnt. Es kann auch an den Sicherheitseinstellungen der CPU liegen. Bei STEP7 V19 und einer neuen SPS wird standardmäßig "User Management & Access Control" (UMAC) verwendet, dies erfordert etwas mehr Konfigurationsaufwand (siehe Anwendungsbeispiel). Sollte das alles nicht helfen, wären Screenshots des Problems hilfreich. Viele Grüße |
30.08.2024 04:08 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 3396 Bewertung: (530)
|
Hallo Lowe21X, NTP ist eine gute Lösung, um die korrekte Uhrzeit in der SPS und im Panel zu gewährleisten, für die Kommunikation selbst ist es nicht zwingend erforderlich, es genügt, wenn beide Geräte annähernd die gleiche Uhrzeit haben und diese im Gültigkeitsbereich des Zertifikats liegt. Wenn die SPS jedoch als NTP-Server verwendet wird, muss sie auch als NTP-Server arbeiten. Ich hoffe also, dass du LSNTP verwendest. Der Geteway ist ein Router und wird benötigt, wenn Partner in anderen Subnetzen als dem eigenen erreicht werden sollen. Da das Unified Basic Panel gemäß den technischen Daten die für die Topologieerkennung notwendigen Protokolle unterstützt, sollte die Verbindung auch in der Topologieansicht grün dargestellt werden, wenn eine Online-Verbindung zur SPS besteht. Für eine erfolgreiche Kommunikation ist die Topologie jedoch nicht notwendig. Sie kann nur funktionieren, wenn die Topologie in die SPS geladen wurde. Da dies eine Änderung der Hardwarekonfiguration darstellt, ist es besonders bei nachträglichen Änderungen wichtig, die Hardwarekonfiguration explizit zu laden. Als erreichbarer Teilnehmer sollte das Panel ohne Probleme angezeigt werden. Zumindest wenn der Bootvorgang abgeschlossen ist. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf