19.12.2012 20:06 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Jetzt hab ich's.Die IP Adresse in VISu darf bei mir nicht so geschrieben werden: 010.0.0.30 sondern 10.0.0.30..... Danke!! |
19.12.2012 21:15 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Gibt's eigentlich irgendwo eine Anleitung welche Bit bzw. Byte der jeweilig Baustein (im Logo)hat? Damit ich's in VISu zuordnen kann? |
21.12.2012 17:17 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hab das testprogramm vondzeyko bearbeitet (beschreibung der Taster). Jetz is es logisch..... Q1 --> A0.0 Q2 --> A0.1 ..... Q8 -->A1.0 |
18.01.2013 23:41 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Heute ist ein neua update rausgekommen |
19.01.2013 18:02 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, im englischen Forenteil gibt es zum Theme ebenfalle eine interessante Applikation unter: |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 20.01.2013 19:38Link ergänzt.. ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
19.01.2013 18:27 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Danke fur den Typ ich werde es gleich ausprobieren. |
Folgen Sie uns auf