20.07.2022 15:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
MtM (Modul-to-Modul) ist eine Parametrierungsmöglichkeit für ET200SP Interface Module mit dem Ziel Nockensteuerwerke umzusetzen. Das Konzept sieht vor, dass die Eingangs- und Ausgangssignale des Nockensteuerwerks direkt in der ET200SP Station berechnet werden. Das bedeutet auch, dass die Reaktionszeiten nicht von den PLC Zyklus- oder Buslaufzeiten abhängig sind. Bei den Ausgängen kann das Modul DQ 4x 24V/2A HS verwendet werden. Die Parametrierung erfolgt entweder im erwähnten Technologieobjekt DQ4_CAM oder direkt in der Hardwarekonfiguration. Ein weiterer typischer Anwendungsfall kann das triggern von Kameras oder das Ausführen von Bearbeitungsschritten an Rundtakttischen sein. Eine Anleitung zur Parametierung des MtM Nockensteuerwerk kann hier abgerufen werden: Neben der Möglichkeit ein Nockensteuerwerk über MtM umzusetzten, können auch Positionier- oder Gleichlaufachsen verwendet werden. Details finden sich unter anderem im Beitrag: Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf