17.04.2008 21:15 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Kein, jetzt ist etwas (mehr) Fantasie gefragt - und schon ist hier im Forum eine Lösung (nach ein wenig Anpassungsarbeit) verfügbar! .....Denn im Prinzip ist der für die Lösung deiner Aufgabenstellung erforderliche Regler in dem von mir vorgestellten Beitrag: enthalten, so dass nach einer Schaltungs- und Parameteranpassung (von "witterungsgeführte_Mischersteuerung_V3_1.lsc" eine Lösung verfügbar ist. Vorlauftemperatur Tv = Messwert für den Druck bzw. die zugeordente Füllhöhe (nach Umrechnung mittels Analogverstärker) Dementsprechend wird der Schaltungsteil auf Seite 1 (Mischer De-Aktivierung) vollständig gelöscht und der Regler/Mischer stets aktiviert. Die gesamte Aufbereitung der Außentemperatur bis zum Eingang in den Komparator werden gelöscht und durch einen Schaltungsteil ersetzt, um den SOLLWERT des Füllstands vorzugeben/einzugeben und ggf. entsprechend dem skalierten Messwert anzupassen. Damit sollte die Schaltung stehen und es müssen noch die Reglerparameter (Komparatoren, Impulsgeber und Ausschaltverzögerungen) und die Textmeldungen angepasst werden. Bleibt noch die Anpassung der Berechnung der Stellungsanzeige, wobei dies besonders dann "sauber" zu machen ist, wenn KEINE Endlageschalter vorhanden und an die LOGO! geführt sind! "Digitales Potentiometer" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf