07.04.2019 20:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Rechtsklick auf Seiten im Projektordner funktioniert nicht? Ich kann ohne Probleme mehrere neue Seiten einfügen (siehe Anhang). Du musst das Element "Digitalwert" anklicken, halten und in die Seite ziehen.
Nach dem Download der ZIP-Datei findest du das Beispiel im Ordner Sample > Swimming Pool. DateianhangScreenshot & Sample.zip (63 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07.04.2019 20:30:39 |
|
07.04.2019 21:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Verstehe ich jetzt nicht. Heißt das jetzt es geht? Oder geht es noch immer nicht? Meine Sprache ist auch auf Deutsch eingestellt.
Das hat mit der Tag-Tabelle erst einmal überhaupt nicht zu tun. Im Anhang ein Screenvideo. DateianhangTest.zip (62 Downloads) |
07.04.2019 21:24 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Zu den Seiten, habe es vorhin nochmals neu probiert und nun geht es wieder neue Seiten zu erstellen. Komisch. Habe nun meine Webseite hier mal hochgeladen. Hab keine Ahnung was ich falsch mache. Sollte man die Seiten bezüglich diverser Geräte (Smartphone, Tablet, PC) auf mehrere Seiten mit unterschiedlicher Auflösungen aufbauen oder die Inhalte auf mehrere Seiten mit kleinerer Auflösung aufbauen? Wie sind da die Erfahrungen? MFg DateianhangTest123.zip (57 Downloads) |
08.04.2019 04:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Du kannst digitale Eingänge nicht über den erweiterten Webserver schalten. Bei digitalen Eingängen wird der Zustand bei Abfrage im Programm vom Zustand der realen Peripherie, also den digitalen Eingängen der LOGO!, überschrieben. DateianhangUnbenannt.zip (54 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08.04.2019 04:57:19 |
|
Folgen Sie uns auf