07.12.2020 13:48 | |
Beigetreten: 10.12.2014 Letzter Bes: 18.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (2) |
Hallo Ich möchte auch einen Webseitenwechsel ohne den Navigator durchführen. Dazu habe ich die Anweisungen befolgt, doch es klappt nicht so ganz richtig. Es wird immer in einem neuen Fenster geöffnet, obwohl ich den Befehl "target =_self" eingefügt habe. Könnte jemand ein LWE Projekt erstellen, wo auf der Startseite ein Link ist für Seite 1 und auf Seite 1 ein Link zur Startseite ? Wer weiß wie es richtig geht für den ist das doch keine große Sache .... Ihr würdet mir wirklich einen großen Gefallen tun. Dann könnte ich den Fehler bei mir ganz bestimmt finden ... Vielen Dank im Voraus und bleibt gesund. mfg Cord ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/08/2020 10:25:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf