08.02.2022 12:37 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (1) |
Welches Gerät wäre ein geeigneter Nachfolger für das OP73? |
08.02.2022 12:51 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Das OP73 ist als Neuteil nicht mehr bestellbar, es wäre lediglich eine Reparatur oder der Austausch gegen ein repariertes Gerät beim Ersatzteildienst möglich. Einen direkten, funktions- und einbaukompatiblen Nachfolger gibt es für das OP73 nicht. Es wären grundsätzlich alle Geräte der aktuellen Basic oder Comfort Panels als Alternative geeignet. Sofern im Rahmen des Projektes auch die CPU erneuert werden sollte, ist davon auszugehen, dass diese CPU über eine PROFINET-Schnittstelle verfügen wird. Der Anschluss des neuen Panels sollte dann auch über PROFINET erfolgen. Mit dem KTP400 Comfort gäbe es noch ein etwas kleiner gebautes Gerät mit MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, allerdings bereits aus der Klasse der Comfort Panels. Ein noch lieferbares Gerät, welches der Bauform des OP73 noch deutlich näherkommt, wäre das KP300 Basic mono PN. Dieses stammt allerdings noch aus der ersten Generation der Basic Panels und ist nur verwendbar in Verbindung mit CPUs bzw. Stationen mit PROFINET-Schnittstelle. Die genannten Geräte werden in TIA Portal projektiert, d.h. das vorliegenden Projekt des OP73 muss in TIA Portal migriert werden:
Diese Schritte verlaufen soweit möglich automatisiert, eine Nachbearbeitung wird aber erforderlich sein, allerdings ist der Migrations-Aufwand nicht zu unterschätzen, da sich Gerätetyp (Text> Grafik, Tasten > Touch), Bildschirmformat und -auflösung ändern. Ob sich der Aufwand der Migration im Vergleich zu einer vollständigen Neuprojektierung tatsächlich lohnt, ist daher individuell zu bewerten. |
27.01.2023 05:53 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Leider ist das oben vorgeschlagene KTP400 Comfort nicht mehr bestellbar und entfällt somit als Alternativ-Lösung zum OP73. Es wäre jedoch über die oben genannten Geräte hinaus noch ein weiteres Gerät als geeignete Alternative für das OP73 zu benennen. Sofern es wieder ein Key-Panel sein soll, käme das KP700 Comfort dem am nächsten.
Darüber hinaus kann es auch jedes andere Basic oder Comfort Panel mit MPI/DP-Schnittstelle sein. Wichtiger Hinweis: Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Basic bzw. Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z. B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migrationsschritte (Projektierung): SIMATIC OP73 --> SIMATIC KP700 Comfort Die SIMATIC Basic/Comfort Panels werden im TIA Portal projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz im TIA Portal voraus).
Weitere Informationen: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/27/2023 10:34:05Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf