12.01.2022 17:06 | |
Beigetreten: 18.10.2021 Letzter Bes: 13.01.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, Ich verwende in einem Projekt einen Durchflussregler, welcher verschiedene Rampen fahren muss. Der Regler wird mit einem 0-10V Analogsignal angesteuert. Im Projekt
habe ich eine Rampen-Funktion geschrieben, welche super funktioniert. Nun habe ich jedoch in der Simulation erkannt, dass in Netzwerk 10 der Wert für MD32 (Bild1) hochzählt, jedoch den Wert nicht weiter an Netzwerk 13 (Bild2) weiter gibt. Im Projekt sind noch weiter Move Funktionen, welche auf das gleiche MD32 schrieben, jedoch nicht gleichzeitig wie die Rampe. Habe ich etwas übersehen was man beim Datentyp Real beachten muss oder liegt das Problem irgendwo anders? Grüße G DateianhangBilder.zip (106 Downloads) |
13.01.2022 11:16 | |
Beigetreten: 18.10.2021 Letzter Bes: 13.01.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke, klarer Datentyp Fehler. Jetzt funktioniert die Anlage. |
Folgen Sie uns auf