12.06.2023 19:38 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung: (137)
|
Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann ein PDF in einem Browser Control angezeigt werden, zum anderen kann hierfür der externe PDF-Viewer genutzt werden. PDF anzeigen im Browser Control Mittels dem Browser Control können PDF-Dateien in der Runtime angezeigt werden. Hier ist dann eine Bedienung über Touch möglich (zoomen, scrollen). Zudem können auch hier verschiedene Seiten angesprungen oder eine Kapitelübersicht angezeigt werden. Um ein PDF im Browser Control anzuzeigen, muss in der Eigenschaft „URL“ der Pfad zum PDF angegeben werden. Dieser Pfad setzt sich wie folgt zusammen: file:///media/simatic/<USB-Schnittstelle>/<PDF-Name><Parameter> z. B. file:///media/simatic/X63/UnifiedComfortPanel.pdf#page=20&zoom=150 Mit dem ersten Teil des Pfades „file:///media/simatic/X63/UnifiedComfortPanel.pdf“ wird das anzuzeigende PDF „UnifedComfortPanel.pdf“ von der USB-Schnittstelle X63 angegeben. Mittels der Parameter können Anzeigeeigenschaften eingestellt werden. So kann hier z. B. die Seitenzahl (#page=20), das Kapitel oder die Zoomstufe eingestellt werden. Im Handbuch SIMATIC HMI WinCC Unified Engineering V18 auf S. 343ff finden Sie detaillierte Angaben zum Browser-Control. PDF anzeigen in der externen App Eine weitere Möglichkeit zum Anzeigen von PDFs ist die Nutzung des externen PDF-Viewers. Auch hier ist eine Bedienung über Touch möglich. Zudem gibt es die Möglichkeit nach einem PDF zu browsen. Zusätzlich kann hier die Ansicht eingestellt und gespeichert oder auch das PDF bearbeitet (markieren, Notizen einfügen) werden. Der externe PDF-Viewer kann unter Apps entweder aus dem Control Panel heraus oder mittels Systemfunktion „StarteProgramm“ geöffnet werden. Bild: Parameter der Systemfiunktion „StarteProgramm“ Als Programmname „/opt/siemens/App_Restriction/runEvince.sh“ wird der Pfad des PDF-Viewers angegeben. Der Programm-Parameter ist auch hier der Pfad zum PDF und setzt sich genauso zusammen, wie bei der PDF-Anzeige im Browser Control oben: file:///media/simatic/<USB-Schnittstelle>/<PDF-Name><Parameter> z. B. file:///media/simatic/X63/UnifiedComfortPanel.pdf -l Access Mit dem Parameter „-l Access“ wird im PDF nach dem Wort „Access“ gesucht. Im Handbuch des externen PDF-Viewers „Evince“ können weitere Informationen zu den verschiedenen Parametern gefunden werden. Bei der Systemfunktion muss beachtet werden, dass sich die App nur im Vordergrund öffnet, wenn sie nicht davor schon gestartet wurde. Ein Setzen in Vordergrund oder ein Stoppen der App ist momentan aus der Runtime heraus nicht möglich. Weitere Informationen: Handbuch Unified Comfort Panels Anwendungsbeispiel SIMATIC WinCC Unified - Tipps und Tricks zur Skripterstellung (JavaScript), Kap. SarteProgramm auf S. 61 Youtube: Wie können auf dem SIMATIC HMI Unified Comfort Panel PDF-Dateien angezeigt werden? Aufzeichnung WinCC Unified Webinar – Von WinCC Comfort in die neue Welt von WinCC Unified Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juni 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf