14.02.2024 16:09 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung: (137)
|
Y-Achsen können per Skript automatisch ein- und ausgeblendet werden, z. B. wenn die dazugehörige Kurve ein- und ausgeblendet wird. In der Kurvenanzeige können viele Kurven samt den Y-Achsen gleichzeitig dargestellt werden. Das bietet manche Vorteile, andererseits kann die Darstellung schnell unübersichtlich werden. Im folgenden Forumsbeitrag wurde deshalb bereits gezeigt, wie Kurven zur Laufzeit ein- und ausgeblendet werden können. Wurden für die einzelnen Kurven unterschiedliche Y-Wertachsen projektiert, so werden diese in der Kurvenanzeige dauerhaft nebeneinander angezeigt. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit kann es daher zusätzlich hilfreich sein, auch diese Y-Achsen abhängig von den angezeigten Kurven zur Laufzeit dynamisch ein- und auszublenden. Das Ein-/Ausblenden der Wertachse kann mit Hilfe eines einfachen Skripts umgesetzt werden:
Bild 1: Benötigtes Skript bei Wertänderung der Kurvensichtbarkeit Hinweis: Der Eigenschaftsname für das Skript kann in der Einstellung „Sichtbarkeit“ der betreffenden Y-Wertachse kopiert werden! So sieht es dann zur Laufzeit aus: Bild 2: Grüne Kurve samt der mittlere Y-Achse ausblenden Hinweis Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Februar 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) DateianhangGraphAchsenEinAusblenden.zip (37 Downloads) |
Folgen Sie uns auf