20.01.2023 17:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung: (137)
|
Fallunterscheidung:
Das Herunterfahren der PC-Station kann extern z. B. über einen Schaltsignal aus dem PLC-Programm heraus über die Systemfunktion SHUT_DOWN angestoßen werden, wenn eine Industrie-USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) über einen digitalen Eingang einen Spannungsausfall meldet. Unter dem folgenden Link finden Sie ein Anwendungsbeispiel, in dem gezeigt wird, wie ein gezieltes Herunterfahren bei Stromausfall über eine USV sichergestellt werden kann. Herunterfahren von IPCs mit Software-Controller im Pufferbetrieb der SITOP PSU8600 Weitere Möglichkeiten zum kontrollierten Herunterfahren der CPU sind:
Weitere Informationen: Forumsbeitrag Wie wird der UWF (Unified Write Filter) im Windows 10 korrekt ein- und ausgeschaltet, um Datenverluste zu verhindern? Anwendungsbeispiel SIMATIC IPC – Schutz vor Datenverlust, S. 10ff Anwendungsbeispiel SIMATIC IPCs bei Stromausfall puffern und mit SITOP Manager gezielt herunterfahren Download SITOP Manager – das Tool für Inbetriebnahme, Engineering und Monitoring von SITOP Stromversorgungen Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 01/23/2023 13:16:10Link-Aktualisierung |
|
Folgen Sie uns auf