30.06.2020 16:18 | |
Beigetreten: 11.12.2018 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, Software: TIA V16, Programmiersprache:SCL Hardware: Windows 10, CPU 1515F-2PN, Drucker ZEBRA 411 ich habe ein Problem und zwar: [snip] 2) ich habe eine Variable mit den DatenTyp Word (W16#0) wie kann ich den Inhalts dieser Variable Bitweise lesen? (immer in SCL) [snip] Könnte Jemand mir dabei helfen? Ich weiße aber, nicht, ob ich an der richtigen Stelle veröffentlicht habe. ich bin noch neu hier. Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/01/2020 08:01:11Neues Thema nach dem Splitten. Aufteilung der Frage in einzelne Themen. |
|
01.07.2020 07:58 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 7957 Bewertung: (162) |
New question published by Maestro1 is split to a separate thread with the subject Aus 3 String-Daten nur den Bit 10 vom String 2 ablesen oder aufrufen. Best regards |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
01.07.2020 10:40 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1050)
|
hi Maestro, versuche es doch mal mit dem Slice-Zugriff. Der ist in folgedem FAQ erklärt: Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) bit-, byte- oder wortweise und symbolisch auf die unstrukturierten Datentypen zugreifen?hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
02.07.2020 11:27 | |
Beigetreten: 11.12.2018 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
hier ist ein Bild vom Handbuch vom Drucker. |
Folgen Sie uns auf