30.06.2020 16:18 | |
Beigetreten: 11.12.2018 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, Software: TIA V16, Programmiersprache:SCL Hardware: Windows 10, CPU 1515F-2PN, Drucker ZEBRA 411 ich habe ein Problem und zwar: 1) ich lese gerade ein String-Daten( Text) aus meinem Programm , aber sie ist zu lang. Ich möchte die länge des Stringes prüfen und wenn größer als 20 ist, dann wird den Rest in der nächsten Zeile reingeschrieben. Wie mache ich ein Zeilenumbruch in Scl? [snip] Könnte Jemand mir dabei helfen? Ich weiße aber, nicht, ob ich an der richtigen Stelle veröffentlicht habe. ich bin noch neu hier. Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/01/2020 08:03:56Neues Thema nach dem Splitten. Aufteilung der Frage in einzelne Themen. |
|
01.07.2020 08:01 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 7952 Bewertung: (162) |
New question published by Maestro1 is split to a separate thread with the subject Wie kann man den Inhalt der Variable Bitweise lesen in SCL?. Best regards |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf