30.07.2011 16:25 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo ich möchte für einen Kältekompressor folgende Wiederanlaufsperre programmieren: (i1) ist ein ext. Einschaltbefehl. Der Kompressor darf max.10 mal pro Std. direkt anlaufen. Die Rückmeldung vom Schütz (i2) startet eine Zeit von 6 Min. BeiUnterbruch der Rückmeldung muss diese Zeit weiterlaufen. Ein Wiederanlauf darf erst nachAblauf dieser 6 Min seit dem letzten Start erfolgen. Ist diese Zeit mal abgelaufen, darf der Kompressor wieder direkt starten. Bitte genau lesen, leider wird diese Anwendung wie sie bei Kältekompressoren üblich ist, oftfalsch verstanden. Vielen Dank! DateianhangWiedereinschaltsperre.pdf (101 Downloads) |
30.07.2011 18:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Hab dir mal ein Beispiel angehängt was deine Bedingungen erfüllt. Bei Wegfall der Rückmeldung wird auch der Ausgangs auf 0 gesetzt, so das auch ein kurzzeitiges Unterbrechen der Rückmeldung einen Neustart verhindert. DateianhangEinschaltsperre.zip (92 Downloads) |
30.07.2011 18:47 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hmm... vielen Dank! Ist grundsätzlich gut, aber der Einschaltbefehl istein Schalter und wenn der weg geht, muss natürlichQ auch abschalten.Gruss, Chriput |
30.07.2011 23:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Besser so?
DateianhangEinschaltsperre.zip (86 Downloads) |
01.08.2011 16:29 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hallo Chriput, ich hoffe ich habe die Aufgabenstellung richtig verstanden und das angehängte Programm funktioniert so wie es soll! Viele Grüße Andreas DateianhangEinschaltsperre_Kompressor.zip (81 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.08.2011 20:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo Chriput! Ich hab dir das Progi von Andreas mal geändert, da es mir selbst besser gefällt als mein Vorschlag! DateianhangEinschaltsperre_Kompressor2.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
01.08.2011 20:40 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
Sowas?
DateianhangTest.zip (89 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf