08.02.2022 20:39 | |
Beigetreten: 05.11.2021 Letzter Bes: 04.09.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
könnte mir jemand erklären wieso ich zB. ein UND Glied oder ähnliches nicht testen kann? nach dem laden in die PLCSIM. zB. ein UND Glied mit zwei Eingängen, wenn man die anklickt dann müssten diese von FALSE auf TRUE springen und die Schaltung müsste Grün umrahmt sein. Wenn ich wie zu erwarten die beiden Eingänge negiere dann wird der Rahmen des Gliedes Grün. Auf Force funktioniert es ja! Könnte mir jemand dabei helfen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/09/2022 10:39:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf