06.08.2010 08:20 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Da bin ich auch schonmal drüber gestolpert. Ich glaube die Lösung war ein Windows - Update, welches auf der WinCC DVD mitgeliefert wurde. Nach dessen Installation war das Problem verschwunden. Durchforste doch mal die mitgelieferten Windows - Fixes und Updates. |
06.08.2010 08:31 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 125 Bewertung: (51) |
Hallo, das Problem ist folgendes: WinCCverlangt den MS-Patch KB319740 für Windows XP SP 2. Dieser Patch ist bei Windows XP SP 3 aberschon vorhanden, deshalb lässt ersich nicht mehr installieren. Um aus der Nummer herauszukommen, muss man WinCC den Patch vorgaukeln durch einen kleinen Eintrag in der Registry (siehe Anhang). ABER ACHTUNG: WinCC V 6.2 SP 2 ist für Windows XP SP 3 nicht freigegeben, auch wenn es funktioniert. Trotzdem sollte es nicht in einer Produktivumgebung eingesetzt werden. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere Feature, das dann Probleme macht. mfg Cookie DateianhangKB319740.zip (277 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.08.2010 09:07 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
habs Danke |
06.08.2010 09:21 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Meine Erfahrung: Läuft mit SP3 einwandfrei. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf