05.10.2011 15:42 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
WinCC 7.0SP2 ist nicht für Win7SP1 freigegeben! Nur für Win7ohne SP1 und auch nur in der 32bit Version als Prof, Enterpr. oder Ultimate. |
01.12.2011 10:12 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Hi, wie Ihr richtig bemerkt ist WinCC V7.0 SP2 nicht für Windows 7 SP1 freigegeben. Siehe Link http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21927773 In der Online Hilfe steht, dass unter Windows 7 / Windows Server 2008 ein Hinweis zur Kompatibilitätsprüfung des SQL Servers erscheint und dieser Hinweis ignoriert werden kann. Bei der WinCC Installation wird der Microsoft SQL Server 2005 SP3 automatisch mitinstalliert. Siehe Online Hilfe Installation Notes > Voraussetzung für die Installation > Software-Voraussetzung für die Installation |
16.02.2012 10:45 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (110) |
Hallo Eleu, liegt sicherlich daran, dass WinCC V7.0 SP3 noch relativ neu ist. Probier es doch mal mit der guten alten Übersichtstabelle die diesem Beitrag angehängt ist: Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC V7.x, V6.x und V5.x?Außerdem findest Du Info's zur Kompatibilität auch in der Lieferfreigabe: Lieferfreigabe SIMATIC WinCC V7.0 SP3 und WinCC V7.0 SP3 ASIAViel Erfolg Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf