17.01.2017 09:12 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, ich nutze die Funktion LoopInAlarm, um in das zur Meldung gehörende Bild zu verzweigen. Dafür habe ich mir eine eigene C-Funktion geschrieben, um das auch bei Basic Process Control nutzen zu können. Das funktioniert so weit auch, nur habe ich 2 Bildschirme und das Bild wird immer am Schirm 1 angezeigt. Ich will aber das Bild auf Schirm 2 anzeigen, wenn sich das AlarmControl auch auf Schrim 2 befindet. Leider gibt es da nicht, so wie bei einem Button den Parameter "lpszPictureName" mit dem ich über die Funktion "SSMGetSCreen" den dazugehörenden Bildschirm auslesen kann. Hat da jemand eine Idee wie ich den Parameter "screen" dynamisch bestimmen kann? Mfg DateianhangTL_LoopInAlarm.pdf (57 Downloads) |
Folgen Sie uns auf