27.09.2016 14:55 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 12869 Bewertung: (1642)
|
Hallo Jok3r also, du musst erstmal unterscheiden zwischen Meldepuffer und Meldearchiv. Meldepuffer: gibt es bei jedem Panel oder der Advanced RT in einer fest definierten Größe (steht in der Hilfe). Hier werden in einem Ulaufarchiv auf den Panels im Flash speicher automatisch alle Meldeereignisse aller auftretender Meldungen mitgeloggt. Haben auch Panels die keine Archivierung unterstützen und läuft immer mit. Meldearchiv: Unterstützen nicht alle Panels, z.B: Basic Panels 1st Genoder TP177 (und andere) können das nicht. Du kannst hier festlegen wo die Datenbasis für die Archivierung gespeichert werden soll (z.B: auf USB Stick oder SD Karte). Man kann festlegen wie das Verhalten bei Runtimestart ist, also standardmäßig wird die Archivierung immer bei Runtimestart gestartet. man kann dies aber auch bei bedarf ändern. In den Meldeklassen weißt du nun zu welche Meldeklassen in welches Archiv gespeichert werden. Sobald nun ein Meldeereignis auftritt (gekommen, gegangen, quittiert) wird dieses Ereignis ins Archiv gespeichert (es wird ein gepuffertes Schreiben in die CSV/RDB/Datenbank Datei verwendet, also kann man nur sicher sein das alles aktuelle in der Datei steht wenn man die Archivierung stoppt und die Archive schließt). in einer Meldeanzeige/Meldefenster kann dann ausgewählt werden welches Archiv man sehen will. Es werden dann die Daten aus dem Archiv gelesen. Wenn man eine Kopie der dauerhaft in Verwendung stehenden Archivdatei haben möchte kann man mit der bereits erwähnten ArchiviereProtokolldatei arbeiten, hier ein sicheres Beispiel: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/63042926 so mal ein kurzer Crashkurs. Wenns noch Detailfragen gibt, immer her damit. Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf