23.09.2008 10:40 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Mark, ich habe WinCC 6.0 SP4 nacheinander mit WinCCflex 2005, 2007 und 2008 auf einem XP SP3 - Rechner betrieben, es gab (bei mir) keinerlei Probleme! Eine gewisse Installationsreihenfolge sollte eingehalten werden: - Step7 - WinCC V6.0 + SP4 - WinCC flex - wenn gewünscht: SP3 für XP. Es gibt aber Berichte von Problemen mit SP3 Hier ist noch ein Link, der in diesem Zusammenhang noch lesenswert ist: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/30576253?func=ll&objId=30576254&objAction=csView&nodeid0=16502685&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent |
11.02.2009 12:58 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Hallo Mark, vielen Dank für die Rückmeldung. Du sprichst mir aus der Seele Sehe hierin zwei Aspekte: Zum einen können andere Benutzer mit der Fragestellung hier eine exakte Lösung finden. Zum zweiten ist es auch noch mal eine Rückmeldung an alle die fleißigen Benutzer, die geholfen haben diese Lösung zu finden. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf