30.09.2013 13:07 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 30.12.2020 Beiträge: 821 Bewertung: (41) |
Hallo, die Einstellungen der Benutzerverwaltung von WinCC flexiblehaben nichts mit der Windows Benutzerverwaltung zu tun, bzw. Abhänigkeiten bei Kennwortrichtlinien. Grüße Healthcheck |
Grundkurs/Systemkurs WinCC V7: |
|
02.10.2013 12:50 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo Healthcheck, grundsätzlich richtig, aber bei Verwendung von Simatic Logon (klingt ganz schwer danach) wird für jeden Benutzer des Anmeldeservers die eingestellte Logoutzeit des lokalen Admin verwendet. Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
07.10.2013 14:50 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (136)
|
Hallo, ohne SIMATIC Logon werden die Benutzer lokal auf dem System verwaltet. K!ke |
10.10.2013 16:01 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo Prof. Frink, sorry hat etwas gedauert ... Nein, zentrale Benutzervewaltung geht meines Wissens nur mit SL. Wenn man mal von "Bastellösungen" mit Import-/Export von Benutzerdaten und deren rumkopieren absieht. Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
16.10.2013 08:58 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 30.12.2020 Beiträge: 821 Bewertung: (41) |
Hallo Schattenparker, stimmt, an SL hatte ich garnicht gedacht Und ja, eine zentrale Benutzerverwaltung geht nur mit SIMATIC Logon. Grüße Healthcheck |
Grundkurs/Systemkurs WinCC V7: |
|
Folgen Sie uns auf