30.01.2009 11:22 | |
Beiträge: 96 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe einWinCC flexible Projekt welches auf einem Panel PC läuft. Jetzt will unser Kunde das ganze nicht über einen Panel PC bedienen sonder über den Internet Explorer eines beliebigen PC´s. Wie kann ich hier nun vorgehen? Den Panel PC ausbauen und in dem Schaltschrank einen kleinen Hutschienen PC installieren, auf dem die WinCC flexible Visualisierung läuft und mich dann über Sm@rtServicemittels einem beliebigen PC via Internet Explorer einloggen? Kann mir hier jemand weiterhelfen wie das ganze mit Sm@rtService zu realisieren ist. |
30.01.2009 16:06 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, für diegeforderte Funktionalität benötigst lediglich SmartAccess (Remote Control) und nicht SmartService (Fernwartung). 1. Im WinCC flexible-Projekt muss in den Geräteeinstellungen unter "Dienste in Runtime" die Option "SmartAccess and Service: Smart-Server starten" aktiviert werden. 2. Projekt auf den Rack-PC transferieren. 3. Auf dem entenfernten PC muss der Internet Explorer 6.0 SP1 oder höher installiert sein! 4. Den Internet Explorer öffnen und folgende URL eingeben: (Hypertext-Protokoll + IP-Adresse + Port) ->Bsp:http://<IP-Adresse>:5800/ <IP-Adresse> = IP-Adresse des Rack-PC Mehr ist eigentlich nicht zumachen! Bye |
02.02.2009 09:02 | |
Beiträge: 96 Bewertung: (0) |
Morgen Zak, ich hab das ganze mal versucht und habe nur den Haken bei Sm@rt Acces oder Service: Sm@rt Server starten gesetzt. Mein Bediengerät ist ein PC mit RT. Muss ich auf dem anderen PC (Notebook) mít dem ich auf den RT PC zugreifen will eine besondere Software installiert haben? Da mussdoch nicht mal WinCC flex installiert sein oder? Warum muß hinter der IP noch der Port 5800 angegeben werden? Das ganze funktioniert nicht. Internet Expolrer meldet immer: Die Webseite aknn nicht angezeigt werden. |
02.02.2009 10:53 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo, ggf. die Firewall auschalten, wenn vorhanden. |
02.02.2009 14:50 | |
Beiträge: 96 Bewertung: (0) |
Denke für Euere Hilfen, ich habe die Maschine jetzt am laufen! |
03.02.2009 08:57 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, wenn Du den PC als SmartServer projektierst, dann muss der SmartServer auf dem PC installiert sein. Den SmartServer kannst Du durch den Haken in WinCC flexible beim Starten der WCF Runtime starten oder manuell in der Systemsteuerung unter "WinCC Internet Settings".Unter der Registerkarte "Remote" kann der SmartServer gestartet und konfiguriert werden. Der Port 5800 ist standardmäßig vorkonfiguriert und wird benötigt um über HTTP auf dem SmartServer zuzugreifen. Der Port kann aberunter "Change Settings" in der Registerkarte "Remote"geändert werde. WinCC flexible Ports: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24534065 Bye |
Folgen Sie uns auf